This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:CCS/TM4C123GH6PM

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/890786/ccs-tm4c123gh6pm-ccs-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

我将 SYS-BIOS 内核用于 TI-RTOS、我想问在创建任务时可以传递多少个参数?

我想传递4个参数、但我遇到了错误、是否有办法实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    创建任务时、可以指定将传递到任务函数的2个参数。 这些参数可以是指针、因此您可以提供一个包含所需字段数量的结构。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、它只是需要键入 cast