This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:高速数据转换器专业软件-以更高的速率获取数据。

Guru**** 2900860 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/898203/compiler-high-speed-data-converter-pro-software---getting-the-data-in-a-higher-rate

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!  

我正在尝试找到一种方法、    以便更快、更快速地从我们的 TSW14J56EVM 和 ADS54J40EVM 获取信号数据。

在 UI 中、我已将捕获大小设置为 524288kb 我们的 ADC 输出速率为 983.04M。  TSW14J56EVM 连接到高速 APD 检测器、该检测器可检测不断发出的激光脉冲。

我使用了自动化 DLL 并编写了一个小型 Python 应用程序、该应用程序读取 DDR 存储器并将数据保存到循环中的二进制文件中。 我可以通过这种方法保存的数据大约为每分钟80MB、速度非常慢。

我获得的大多数数据是我必须滤除的噪声(大约98.5%)。  

我有两个问题:

  1. 是否有办法过滤保存到二进制/CCSV 文件中的信号? 滤除所有噪声、以加快信号导出速度。
  2. 一般而言、没有开发新固件、是否有更快的方法可以从信号中获取?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅龙

    这可能需要几天时间才能完成。 我们的预算和资源有限。 什么是终端应用? 我将了解我们是否可以支持这一点。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    我们正在为自动驾驶汽车构建激光雷达系统。   

    我们正在发射激光脉冲、探测器将返回数据收集到您的卡中。

    在处理脉冲矩阵的数据后、我们能够构建一个映像。

    由于我们所说的是从存储在您的卡中的数据构建图像(移动对象的图像)、  因此数据速率很高非常重要。

    当我们购买这张卡时、我认为可能有一种简单的方法来获取数据、例如打开一个套接字(UDP/TCP)、其中所有数据都被丢弃到其中、这似乎是合理的。 我不认为获取数据的唯一方法是定期将快照保存到文件中。

    如果有一些事情可以做,我们将不胜感激。  

    谢谢、

    雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅龙

    我们使用第三方供应商来创建大部分软件。 这项任务所需的预算将超过我们现有的预算。 如果您愿意、我可以传递他们的联系信息、他们可以 直接为您提供报价。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请传递我的联系信息。 我将与他们核实他们能为我们做些什么。

    谢谢、

    雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅龙

    我已将您的信息传递给他们。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    关于这个问题,我还有另一个问题。 我和 Solitqntech 的人发了一封邮件、他们提供了一个基于调用 Cypress FX3 DLL 的解决方案、该 DLL 是我随您的 GUI Pro 应用程序安装的。 我的问题是为什么我自己不能做到?

    我是一名程序员、我可以打包 DLL、我已经用自动化 DLL 执行了它、我只需要 DLL 头文件、他们有、我没有、它可以为我节省高达6000$的等待时间和三周的等待时间。  

    我明白你自己没有预算和资源去做,我只要求你给我信息,这样我就可以自己做,而不是浪费很多时间和金钱。

    谢谢、

    雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅龙

    我将直接从 Soliton 获得我的答案。 由于某种原因、您的问题似乎更涉及。 这就是我希望您直接与他们合作的原因。 我再也不能为您提供任何其他服务。

    此致、

    Jim