This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:在 Graph 中重置自动缩放

Guru**** 2582805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/899245/ccs-tms320c6657-reset-auto-scale-in-graph

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

不管用。 从未使用过。 请修复。 非常烦人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过"重置自动缩放"、您意味着类似于下面所示的使用情形、还是其他情形?  

    e2e.ti.com/.../2020_2D00_04_2D00_22_5F00_08h51_5F00_05.mp4

    这是使用 CCSv10完成的。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里不是这样工作的。  这是否已在 V10中修复?  使用9.3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在10.0中仍然不起作用。  我绘制的是浮点值。  特别是查看自相关性矢量。  数据的振幅取决于输入信号。  如果我提高输入信号、数据将偏离图形的边缘。  如果我点击"Reset Auto Scale"、则不会发生任何情况。  唯一的解决方法是关闭图形并重新打开它或手动缩放它。  这两个选项都令人沮丧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好吗?  有人在那里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请为延误道歉;我们获得了释放,我得到了有力的支持,并得到了移交。  

    我能够绘制和使用各种 Zoom 工具、包括 F28379D controlCARD 上的 Reset Auto Scale with float。  

    您能否检查下面的简短剪辑、看看我的过程中是否缺少某些内容?  

    e2e.ti.com/.../2020_2D00_04_2D00_30_5F00_10h32_5F00_05.mp4

    我使用的是 CCSv10.0.0、controlCARD 通过 XDS200进行连接。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不会重置正在重置缩放的自动缩放。

    执行此操作:
    添加一个全局变量、允许您缩放缓冲区中的数据、即浮点缩放= 1.0。

    现在、当程序运行时、通过"Expressions"窗口将比例增大到10。  该图将偏离窗口的边缘。  重置自动缩放应重置缩放、以便绘图可以在窗口中找到、但不会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可能遗漏了一些东西、但对我来说、图形在代码旋转时执行了自动分频、因此重置自动分频没有产生任何效果、因为视图已经适当缩放。 请检查下面的短片。

    e2e.ti.com/.../2020_2D00_04_2D00_30_5F00_16h42_5F00_26.mp4

    我认为这可能是一种实现方法、可能与您所期望的方法不匹配。 如果可能、您能否尝试分享您所看到的内容的简短剪辑?  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发布您用于生成波形的代码、我将对其进行修改、以向您展示如何重现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查随附的代码。  

    此致、

    拉斐尔

    e2e.ti.com/.../Sinewave_5F00_float_5F00_C2000.zip