This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS v9.3更新失败

Guru**** 2220740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/871700/ccs-update-to-ccs-v9-3-failed

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

最近 CSS 建议我安装9.3服务版本更新,但计算机在更新过程中崩溃,现在它不允许更新,因为它声称已安装更新,即使在我卸载“安装详细信息”更新表窗口之后,它仍然认为更新已存在。

如何立即更新? 当然、我可以独立安装9.3、但我希望保留我的所有设置、包括 ssh 密钥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很遗憾听到这个消息。 不幸的是、当计算机在没有明显原因的情况下崩溃时、很难准确地获得准确的不可预测性。  

    在这种情况下、重新安装是不可避免的。  

    我不认为工作区已损坏。 在这种情况下、属于工作区的设置将与工作区一同执行。 如有必要,请创建备份副本。

    您还可以导出 Eclipse 首选项。 为此,请打开菜单窗口-->首选项,左下角有一个用于导出设置的图标。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔