This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Msp430f67791a

Guru**** 2538470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/879274/ccs-msp430f67791a

工具/软件:Code Composer Studio

我将 CCS7.2用于计量应用。 我每20ms 调用一次 lame 除法。 如下所示

S32 ABC;

S32 XYZ;

XYZ = XYZ + ABC;

XYZ /= 64:

这些语句需要大约1ms 的执行时间。 您能不能帮我为什么这么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于包含问题代码 的源文件、请按照文章如何提交编译器测试用例中的说明进行操作。

    谢谢、此致、

    乔治