This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/C66XCODES:编译器/C66XCODES

Guru**** 2827515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/900836/compiler-c66xcodecs-compiler-c66xcodecs

器件型号:C66XCODES

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、先生、

我们在 VectorCast 中执行单元测试、在该测试中、我们使用以下编译器构建源代码

ccsv8.

编译器:C6000_7.4.2

还使用仿真器  tisim_c64xple.ccxml 来运行测试用例

我们将遇到构建错误、如屏幕截图中所示。 请帮助我们解决该问题。

谢谢

Jeslin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 在发出此错误诊断时正在编译的 C++源文件、请按照文章 如何提交编译器测试用例中的说明进行操作。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们来自单元测试团队。 我将提供我们在构建此文件时设置的选项。  我无法附加预先拥有的文件。  请帮助我们解决该问题。

    e2e.ti.com/.../vcast_5F00_preprocess.txt

    谢谢

    Jeslin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提交部分测试案例。  但是、我无法使用它来重现问题。  我不熟悉 VectorCast、因此我无法告诉您如何使用它来创建预处理文件。  遗憾的是、如果没有完整的测试案例、我无法帮助您解决此问题。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我已附上以下预先存档的文件。 这将包含所有内容。 请查看此信息。

    vcast_preprocess.txt

    e2e.ti.com/.../3021.vcast_5F00_preprocess.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出现问题。  附加到上一帖子的两个文件与附加到上一帖子的文件相同。

    谢谢、此致、

    乔治