器件型号:CCSTUDIO-TM4X
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用 Code Composer Studio v9.2进行使用调试探针 XDS200的 Tiva TM4C123开发。
在我们的项目中、我们有两个代码分区、一个引导加载程序和应用程序、每个分区位于一个单独的 CCS 项目中、因此两个.out 文件不在编译中。 我的目的是通过调试接口在目标上加载每个.out、但加载一个擦除闪存中的另一个时、我遇到了困难。
我在 Project properties -> Debug -> Flash settings 中选中了"Erase only necessary pages "选项、但它没有改变任何内容。 我还使用十六进制实用程序生成了十六进制文件、并检查了两个二进制文件是否都位于不同的闪存扇区。 当然、我还尝试使用指定的选项和要擦除的存储器范围、因为在另一个帖子中、对于 CCS v7而言、这种问题是一种权变措施、但也不起作用。
是否有方法使其正常工作?