This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:CCS/TMS320C6657

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/900284/ccs-tms320c6657-ccs-tms320c6657

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

 我)CCS 工程(v5.5 μ s 至 CCS9.2、 编译后创建*。out 文件、但不 创建*。map 文件。为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目选项是否包含--map_file 链接器选项? 在 CCS 中、您可以在 Project Properties->Build->Linker->Basic Options 下进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经解决了这个问题。

    非常感谢!