This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS8361:连接 ADS8361至 DSK6713

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8361
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/900698/ccs-ads8361-interfacing-ads8361-to-dsk6713

器件型号:ADS8361

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

通过该板上的 McBSP 连接 ADS8361芯片与 DSK6713时遇到问题。 我将按照 SLAA164应用手册进行操作、并尝试在 CCS 5.5.0上运行此代码。 我能够让 DSP 板接受来自 ADC 的一个值、但在第一个值之后、串行端口控制寄存器的 RFULL 位被提升。 这会阻止读取中断触发、并且在第一次读取后无法读取任何值。

我一直在修改 McBSP 配置、尝试不同的采样率、帧长度、帧周期、即使在非常低的速率(~2ksps)下、电路板仍然会溢出。 我已经检查了 SPCR 中的 RRDY 位在我的中断例程关闭时读取为0、因此我很困惑接收缓冲区是如何溢出的。

如果有人曾经连接过这两个组件、请告诉我是否存在可能导致此错误的东西。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    欢迎访问我们的 e2e 论坛、请原谅您在返回时遇到的延迟。  您能否发布有关如何将 ADS8361连接到 TMS32C6713 DSK 的原理图?  您还能不能偶然提供串行通信的示波器屏幕截图?  如果您可以显示 CONVST、SCLK、SDO 和 DRDY、这将是一个开始。  如果您有可用的逻辑分析仪、这也很有用。