请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8361 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
通过该板上的 McBSP 连接 ADS8361芯片与 DSK6713时遇到问题。 我将按照 SLAA164应用手册进行操作、并尝试在 CCS 5.5.0上运行此代码。 我能够让 DSP 板接受来自 ADC 的一个值、但在第一个值之后、串行端口控制寄存器的 RFULL 位被提升。 这会阻止读取中断触发、并且在第一次读取后无法读取任何值。
我一直在修改 McBSP 配置、尝试不同的采样率、帧长度、帧周期、即使在非常低的速率(~2ksps)下、电路板仍然会溢出。 我已经检查了 SPCR 中的 RRDY 位在我的中断例程关闭时读取为0、因此我很困惑接收缓冲区是如何溢出的。
如果有人曾经连接过这两个组件、请告诉我是否存在可能导致此错误的东西。
谢谢!