This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:使用 Azure SDK 的 AMQP 协议

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/900205/ccs-cc3220sf-launchxl-amqp-protocol-using-azure-sdk

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 Azure SDK 用于 Simplelink 器件、并希望使用 AMQP 协议。

我使用的示例为:iothub_client_sample_MQTT_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs

我已包含所需的头文件、其中提到了 AMQP 协议、还在"CreatefromConnectionString"中将协议更改为"AMQP_Protocol"。

 #include "iothubtransportamqp.h"

完成代码时遇到错误="未解析符号 AMQP_Protocol、首先在./iothub_client_sample_MQTT.obj iothub_client_sample_MQTT_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs C/C++ problem 中引用"

请告诉我。

Rohan D'Shouza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程师将在 Tues 上查看此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    遗憾的是、Azure 插件不支持 AMQP;它仅支持 MQTT (不支持 WebSockets 上的 MQTT)和 HTTP 作为传输。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 如果该插件支持 AMQP、那将会很好。

    有些人肯定想使用《议定书》。

    祝你度过美好的一天!