This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS/CCStudio Segger J-Link 支持

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, AM3358, AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/901438/ccs-ccstudio-ccs-ccstudio-segger-j-link-support

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:SEGGERAM3358AM3359

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 BeagleBone Green 通过使用 CCS V10使用 J-Link EDU 加载程序。

由于某种原因、我似乎无法使 j-link 正常工作。 据我所知、J-link 驱动程序是作为 CCS Studioi Segger J-Link 安装的一部分安装的。

当我尝试将 j-link 连接到 BBG 时、我在 CCS 中看到以下错误。

CortxA8:错误:STAT [JLINKARM_IsHalted()调用]失败!
CortxA8:20次尝试后无法确定目标状态
CortxA8:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:此时不允许指定复位
在 GEL_AdvancedReset ("系统重置")[beaglebonebblack.gel:346]
在 OnTargetConnect()

我确定我的硬件工作正常。 我不确定是什么问题。 在 J-link I 上、间歇性红绿闪烁、就像 J-link 无法连接到目标一样。

J-Link Cmd 系列

C:\Program Files (x86)\SEGGER \JLink>JLink.exe
SEGGER J-Link Commander V6.72 (编译日期:2020年4月28日10:54:00)
DLL 版本 V6.72、编译日期为2020年4月28日10:53:04

通过 USB 连接到 J-Link ...正常
固件:J-Link V11编译日期:2020年4月23日16:49:23
硬件版本:v11.00
S/N:261001663
许可证:FlashBP、GDB
OEM:SEGGER - EDU
VTREF=3.432V


键入"connect"以建立目标连接、"?" 以获取帮助
j-link>连接
请指定器件/内核。 :AM3358
键入"?" 用于选择对话框
DEVICE >AM3359
请指定目标接口:
J) JTAG (默认)
s) SWD
t) cJTAG
TIv>
JTAG 链中的器件位置(IRPre、DRPre) :-1、-1 =>自动检测
JTAGConf>
指定目标接口速度[kHz]。 :4000 kHz
速度>
已选择器件"AM3359"。


通过 JTAG 连接到目标
TotalIRLen =?,IRPrint = 0x.FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC1
TotalIRLen =?,IRPrint = 0x.FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC1
TotalIRLen =?,IRPrint = 0x.FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC1
TotalIRLen =?,IRPrint = 0x.FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC1
TotalIRLen =?,IRPrint = 0x.FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC1
TotalIRLen =?,IRPrint = 0x.FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC1

***** 错误:AM335x 连接:找不到 ICE-Pick (IRLen 不匹配)
AM335x 连接:找不到 ICE-Pick (IDCODE 不匹配)。 预期为0x0B00002F、找到:0xFFFFFFF7

TotalIRLen =?,IRPrint = 0x.FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC1
TotalIRLen =?,IRPrint = 0x.FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC1
TotalIRLen =?,IRPrint = 0x.FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC1
TotalIRLen =?,IRPrint = 0x.FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC1
TotalIRLen =?,IRPrint = 0x.FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC1
TotalIRLen =?,IRPrint = 0x.FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC1

***** 错误:AM335x 连接:找不到 ICE-Pick (IRLen 不匹配)
AM335x 连接:找不到 ICE-Pick (IDCODE 不匹配)。 预期为0x0B00002F、找到:0xFFFFFFF7

无法连接到目标。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决、我的 JTAG 连接器存在焊接问题。