This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:CCS/CC3220SF-LAUNCHXL

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, CC3220SF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/901375/ccs-cc3220sf-launchxl-ccs-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件: CC3220SFSysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试观看 Academy 视频、了解如何为 CC3220SF-LAUNCHXL 构建 network_terminal。  

我使用的是 CCS 9.3.0.00012、我使用的是 SDK simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07。  

我正在构建 tirtos 版本。  tirtos_builds 组件构建良好、但 network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs 失败、并显示以下消息:


****为项目 network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs 构建配置调试****

"C:\\ti\\ccs930\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12 all -O

编译文件:"../common.syscfg"
调用:SysConfig
"c:/ti/ccs930/ccs/utils/sysconfig/sysconfig_cli.bat "-s "C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07/.metadata/product.json "-o "syscfg"--compiler CCS "./common.syscfg"
正在运行脚本...
subdir_rules.mk:19:目标'Build-1132616017-InProc '的配方失败
错误:调用 addInstance()时发生异常
在 Proxy.r (C:\ti\ccs930\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:33:27617)
评估时(D:\OneDrive"水 Hero\workspace_v9\network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs\ccommon.syscfg:65:20)
在 n.each (C:\ti\ccs930\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:26:578809)
在 Wt (C:\ti\ccs930\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:9:5239)
在 function.ga (C:\ti\ccs930\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:9:40286)
在 Object.t.runScript (C:\ti\ccs930\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:26:578693)

原因:错误:instanceNameMapping 不能有重复的值。:
同时处理/ti/net/SlNet 的模电阻()
在 D.validateLegacyMigrationOptions (C:\ti\ccs930\ccs\utils\sysconfig/dist\cli.js:33:46562)
在 D.resolveModuleInstanceAdderReq (C:\ti\ccs930\ccs\utils\sysconfig/dist\cli.js:33:45831)
在 i.eache.e (C:\ti\ccs930\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:33:45327)
在 Wt (C:\ti\ccs930\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:9:5239)
在 function.ga (C:\ti\ccs930\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:9:40286)
在 D.resolve (C:\ti\ccs930\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:33:45307)
在 D.newRequirements (C:\ti\ccs930\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:33:43486)
在 x.resolveRequirements (C:\ti\ccs930\ccs\utils\sysconfig/dist\cli.js:33:41924)
在 x.init (C:\ti\ccs930\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:33:40005)
在 function.createInstance (C:\ti\ccs930\ccs\utils\sysconfig\dist\cli.js:33:33950)
gmaking[1]:***[Build-1132616017-InProC]错误1.
gmake:***[build-1132616017]错误2.
subdir_rules.mk:16:目标'build-1132616017'的配方失败
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

如果有任何帮助,将不胜感激。

谢谢、

维也纳国际中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIC、

    用于 CC32xx 的4.10 SDK 需要 CCSv10或更高版本。

    可从以下网址下载: http://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO

    如果我在 CCSv9.3.0中使用该示例、我会看到与您相同的错误。  如果我在 CCSv10.0中构建它、那么它可以正常工作。

    此致、

    John