This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/D3-3P-TDA2X-DK:DTA2xx 目标板连接失败

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2SX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/871328/ccs-d3-3p-tda2x-dk-dta2xx-target-board-connection-failed

器件型号:D3-3P-TDA2X-DK

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家、您好!

我们正在开发 TDA2SX+AWR1243P 级联雷达。 我想问您几个问题:

如果使用 XDS560V2Plus 连接目标板(TDA2SX)、则只能正常连接 A15、而其他内核(EVE/IPU/DSP)无法连接。 如果与 IPU 的连接错误、则报告如下:

Cortex_M4_IPU1_C0:停止目标 CPU 时出现问题:(错误- 1266 @ 0 x0)器件处于复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包8.3.0.00003)

Cortex_M4_IPU1_C0:连接到目标时出错:(错误- 1170 @ 0 x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、电路板上电-循环和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.3.0.00003)

我们如何解决这个问题?

谢谢!