This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6779:优化级别(CCS、IAR)

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/871149/ccs-msp430f6779-optimization-level-ccs-iar

器件型号:MSP430F6779

工具/软件:Code Composer Studio

我想设置优化级别(CCS)、它是相同 的低优化级别(IAR)。

但 CCS 具有多种选项。

图1. 选项优化级别(CCS)

图2. 选项优化级别(IAR)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请理解、对于代码正确性、无需精确匹配编译器之间的优化级别。   

    要了解有关 TI MSP430编译器选项-opt_level-opt_for_speed 的更多信息、我建议您使用名为 Optimizer Assistant的 CCS 功能。  使用它可以轻松地使用不同的设置构建您的项目、并比较结果。

    谢谢、此致、

    乔治