This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28030:DSS:使用.bat 文件启动源代码

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/870288/ccs-tms320f28030-dss-launching-source-code-with-a-bat-file

器件型号:TMS320F28030

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户使用 CCS v7.4和 DSS。

为了简化启动、他们创建并使用了一个.bat 文件、该文件描述了">TRACE_DSS -f ~.js"。 可以启动.js、但在 readline 函数中检测到错误。  创建.bat 时是否需要考虑任何内容?

此致、

Ohhashi 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohhashi-San、

    我可以看到实际的*。bat 文件吗? 或者至少在使用该线的地方使用它的一部分。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki-san、

    感谢你的答复。

    请参阅随附的文件。 仅描述了 TRACE_DSS。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/trace_5F00_dss.txt

    此致、

    Ohhashi 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 js 文件的调用在 bat 文件中是正常的。

    我能看到 js 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki-san、

    请参阅以下文件。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/lv3.txt

    如果您检查一下、我将不胜感激。

    此致、

    Ohhashi 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki-San、

    错误发生 在第9行的 readline()中。

    此致、

    Ohhashi 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohhashi-San、

    谢谢你。 不支持使用 readline。 如果客户尝试将控制台输入输入到其 javascript 中、请让他们尝试以下类似的操作

    importPackage (Packages.java.lang);
    
    var stdin = new java.io.BufferedReader( new java.io.InputStreamReader(System['in'))
    print ("输入文本并按 Enter 键继续:");
    var Aline = stdin .readline();
    print ("输入文本:"+ Aline); 

    请注意,“importPackage (Packages.java.lang);”必须首先出现。

    谢谢

    Ki