This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123AE6PM:在尝试使用 Uniflash 版本5.3.1.2665时遇到错误

Guru**** 2536520 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/889602/ccs-tm4c123ae6pm-getting-an-error-trying-to-use-uniflash-version-5-3-1-2665

器件型号:TM4C123AE6PM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

问题如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、此错误的特征不明确、可能包括从损坏的安装到错误配置的目标配置文件。  

    您可以检查文件是否正确 位于下面的 CCS 目录中、或者如果它以某种方式损坏:

    C:\ti\ccs\ccs_base\common\uscif

    如果文件存在且未损坏、请检查是否在目标配置文件中正确配置了调试探针。  

    TM4C 板和 LaunchPad 通常采用 ICDI 调试探针、但我看到您已配置 XDS100v2调试探针。 请重新检查并查看它是否与您的目标匹配。  

    我将尝试考虑其他可能触发这种情况并进行报告的场景。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件为104kB、位于我的系统中的以下位置:C:\ti\uniflash_5.3.1\desktopdb\content\TIC扩音器\win\ccs_base\common\uscif。

    我没有 CCS 目录、因为我只 需要使用 Uniflash。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了 Code Composer Studio、然后重新安装了 Uniflash、现在可以正常工作。