This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:CCS 从 Windows XP 升级到 Windows 10环境

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/878826/ccs-tms320f2812-ccs-upgrade-from-windows-xp-to-windows-10-environment

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

大家好!!

我们在 Code Composer Studio 上有一个问题、详情如下

目前、我们将 TMS320F2812器件与 Windows XP 环境搭配使用、并使用了以下 IDE 和编译器。

编译器: Code Composer v3.3

IDE Code Composer Studio:v3.3.38

仿真器:Spectrum Digital Emulator/JTAG (XDS510 USB)

我们希望将 Windows 环境升级到 Windows 10、请求您建议在 Windows 10环境中使用 Code Composer 编译器和 IDE、并建议使用仿真器满足相同的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件:

    最新版本的 CCS 仍然完全支持 TMS320F2812。

    代码:

    您的代码是否使用 DSP/BIOS? 如果是、这会强加一个非常彻底的迁移路径、因为自 CCSv5.x 以来、此支持并未经过正式测试 我可以使用 CCS 的最新版本生成代码、但其调试功能不再存在(printf 日志、实时分析工具等)。  

    如果您的代码不使用 DSP/BIOS、那么您的代码很有可能被迁移到较新版本、只需对源文件和库文件进行路径调整。

    很明显、对基础工具(编译器或 RTOS)的任何更改都需要非常彻底的功能验证。  

    调试探针:

    XDS510USB 调试探针可在高达 CCSv8.3.1的频率下正常工作、这在 Windows 10中受到完全支持。 鉴于 CCSv3.3到 CCSv8.3.1的跳转明显高于 CCSv8.3.1到最新的 CCSv9.3.0、这允许您按步骤执行迁移:第一个代码、然后是调试探针。   

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔