工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我尝试在 simple_peripheral_oad_offchip 示例中添加一个新任务、以在不同 BLE 连接状态下控制 LED、并使用邮箱传递命令。
但添加此任务后、OAD 将失败并返回 OAD_FLASH_ERROR。
是否有办法检查问题?
使用 CCS 时、最新版本和 SDK 版本为 simplelink_cc2640r2_sdk_3_20_00_21。
如果需要提供更多信息、请告诉我。
顺便说一下、我尝试将 uartlog 添加到 simple_peripheral 示例中、通过 btool 很难发现 UUID、此外、OAD 进程将在第一个 WriteImageBlock 时超时。
uartlog 和示例之间是否存在冲突?
谢谢。