This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:当我在 BLE 终端中扫描时、可以#39;t 找到 BLE

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/877134/ccs-cc2640r2f-can-t-find-ble-when-i-scan-in-ble-terminal

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2541

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我的程序是简单外设(BLE5) SDK 3.30.20

问题是、当我运行该程序时、我无法在 BLE 终端中找到 BLE

我发现我的程序保留在  BIOS_start()中。

我在 main 中评论了该函数。 但我认为不应该对其进行注释、因为代码中必须包含该注释。

尽管我添加 了 BIOS_start()注释,但无法在 BLE 终端扫描中找到 BLE。

问题是什么? 我该怎么做?

谢谢你。

米纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经指派了一些人来看看这一点。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mina、

    您使用哪种 BLE 器件来扫描 CC2640R2F 器件?

    您能否完成 BLE 扫描和广播 SLA 中的步骤:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢你的答复。

    但这不是我的问题。 从 TI 云下载的原始简单外设程序无法在我的器件上运行。

    我的器件是 HM-17、它不是 Launchpad、只是 CC2640r2f 模块。

    我运行该程序、并使用具有 BLE 终端应用的手机对其进行扫描。 我可以扫描并连接到其他 BLES、例如 CC2541模块。 我的手机和扫描应用程序都可以。  

    我可以做什么。 请帮助。

    谢谢你

    米纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mina、

    您可以尝试联系模块提供商。 我不熟悉此模块、因此我不知道它是否应该使用 SimpleLink CC2640R2 SDK 中的示例。

    您还可以查看此处提供的硬件问题清单:

    http://www.ti.com/lit/swra640

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、这是模块。

    外设代码中有一些与 launchpad 相关的函数、与我的模块不匹配。 所以我对它们进行了评论、并且它工作正常。

    感谢你的帮助

    米纳