This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS9.3.0:CCS9.3.0无法通过 XDS110连接到目标 CC2630

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/889704/ccs-cc2630-ccs9-3-0-cannot-connect-to-the-target-cc2630-via-xds110

器件型号:CC2630

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我的目标是 CC2630、我创建了一个从(C:\ti_tirtos_simplelink_2_11_01_09\tirtos_simplelink_2_11_01_09_examples\TI\CC2650Dk\uartecho)导入的项目;  但我无法连接到目标、msg   确实如下所示;但目标可以通过 C2630成功连接(Programerr 2和 Flashtechr)。 请帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您使用的是哪个硬件套件?