This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-1007:CCS/TMS320F280049

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1007, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/889999/ccs-tidm-1007-ccs-tms320f280049

器件型号:TIDM-1007
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

─TIDM-1007“交错式 CCM 图腾柱无桥 PFC 参考”,我首先安装了“CCS_setup_9.3.0.00012.exe”,然后安装了“C2000Ware_DigitalPower_SDK_2_00_01_00_setup.exe”,然后将 CCS 项目导入为“C:\ti\c2000\C2000_DigitalPower_SDK_01_10000_0001_SDK_solutions”。

 

为什么我看不到 PowerSuit 的网页,如下所示?

我们非常感谢您的任何帮助。

此致

             Hung-Jin Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hung-Jin。

    您需要确保已安装 GCv1 Runtime (默认情况下不会安装)。 您可以从 App Center 安装它

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    根据您的帮助、我可以在 CSS 环境中查看该网页。

    非常感谢。

    Hung-Jin Chen