This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:TM4C1294nCPDT 引导加载程序调试。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/900980/ccs-tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-boot-loader-debugging

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想让我在 某种文档中指出调试引导加载程序。

顺便说一下,引导加载程序是否必须以 THUMB 模式构建?

我需要更改您提供的文件、并对其进行修改、使其具有 tftp 服务器的固定 IP 和要从 tftp 服务器加载的固定文件名。

或者我是否可以获取的源代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试引导加载程序类似于使用一条警告来调试任何应用程序代码。 如果引导加载程序像 TI 示例引导加载程序那样将自身复制到 RAM 中执行、则应使用硬件断点、直到代码复制到 RAM 中。 默认情况下、调试器将使用软件断点(替换操作码)、而不是 RAM 存储器中的硬件断点。 如果在 RAM 位置设置了软件断点、然后在其顶部复制代码、则断点会丢失。

    TM4C1294NCPDT 使用 ARM Cortex M4 CPU。 CPU 仅支持 Thumb2模式。