工具/软件:Code Composer Studio
我想将代码从 IAR5迁移到 CCS9.3。 但是
#pragma 段="FLASHcode" #pragma 段="RAMCODE"
我在 C/C++编译器手册(slau132u.pdf)中找不到"#pragma 段"和"段"的定义、但我在 IAR C/C++编译器中找到
我不在 CCS 中使用"__send_begin"和"__send_end"
Flash_start_ptr =(uint8_t)__sege_begin ("FLASHcode");
flash_end_ptr =(uint8_t)__sege_end ("FLASHcode");
RAM_START_ptr =(uint8_t)__sege_begin ("RAMCODE");
我还有关于"RAMCODE"和"FLASHcode"的问题。 它未在 C 或 H 文件中定义。 但它是在 IAR 链接器文件(.xcl 文件)中定义的
-QRAMCODE=FLASHcode -Z (data) RAMCODE=4C00-6BFF //-Z (code) FLASHcode=1500-157F
我需要帮助找到"段"的定义。 和命令来替代 CCS。
电源 我已经尝试在 slau157ar 中的"将 C 代码从 IAR 2.x、3.x 或4.x 迁移到 CCS"中找到方法。 但它并未涵盖我需要的内容。
。
最恰当的考虑
伊蒂法特:)