This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6414:CCS 3.1项目菜单语音变暗

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/900635/ccs-tms320c6414-ccs-3-1-project-menu-voice-dimmed

器件型号:TMS320C6414
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

晚上好,我有必要打开旧版 CCS:3.1。

我有这个项目。

我尝试打开它,它工作正常。

但在第一部分之后、我尝试重新打开该项目:现在不可能。

尤其是 显示了 GEL 文件、但不显示 Project 文件夹。

如果我尝试进入 Project 文件夹、尽管语音打开、新建显示为灰色!!! 为什么无法打开或创建新项目?

是否有可以阻止 CCS 的文件? 我阅读了一篇文章、介绍 如何在.bak 中更改 ccs_Compdb.ini。 我尝试搜索此文件、但未找到它。

您能否指出要重新启动 CCS 3.1所需执行的一些操作?

提前感谢。

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Fabio Schina"]

    但在第一部分之后、我尝试重新打开该项目:现在不可能。

    尤其是 显示了 GEL 文件、但不显示 Project 文件夹。

    如果我尝试进入 Project 文件夹、尽管语音打开、新建显示为灰色!!! 为什么无法打开或创建新项目?

    [/报价]

    您能给我展示一下 CCS IDE 的屏幕截图吗?

    此外、您使用的是什么 Windows 版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    使用 Windows 2000的旧 PC 的 IM。 仿真器是 ISA 仿真器。

    实际上、我没有屏幕截图。 但是、只需单击 CPU 并打开 CCS、Project 菜单(Create、Open 等)的内容就会变暗。

    在左侧的 explore 窗格中、只有 GEL 文件是婚前设置。 在我打开项目时文件夹出现在那里。

    储罐。

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Fabio Schina">使用 Windows 2000的旧 PC。 仿真器是 ISA 仿真器。[/quot]

    哇! Windows 2000和旧的 TI XDS510 ISA POD! 这是一个经典的组合。

    请尝试以下操作(假设您对您的 PC 具有管理员权限):

    重新注册项目管理组件:

    > regsvr32 C:\CCStudio_v3.1\cc\bin\projsvr.dll

    重新注册编译工具:

    >regsvr32 C:\CCStudio_v3.1\C6000\ccgtools\bin\bti6000.dll

    调整路径以指向安装 CCS 3.1的位置。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    您的说明导致了我的问题!!! 非常好。  

    现在、Project 菜单中的语音已启用。

    谢谢你。

    此致。

    Fabio