This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1843BOOST:TxShifter 值相同

Guru**** 2585935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/900584/ccs-iwr1843boost-txshifter-value-is-the-same

器件型号:IWR1843BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI  

        为什么45度和-16.875 设置值是相同的。  

               

45. 7123968
-16.875 7123968

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这里:

    尽管这两个角度的角度旋转不同、但在环绕到360度后、它们变得非常接近、足够接近、可以处于相位旋转的步长范围内。   基本上、当您将 TX 光束转向45度时、TX 光束会形成大约-16.875度的同高波瓣。  当您将 TX 光束转向-16.875度时、TX 光束也会形成大约45度的同样高的波瓣。

    当然、这与 TX 天线间距有关。  如果 TX 天线间距为1/2 λ、则波束形成模式中不会有多个高波瓣。

    最棒的

    Zigang   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

    设置是否正确? 这是我们的主要问题。

    我们不知道 IC 内部信息。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是正确的值。  

    最棒的

    Zigang