This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:CCS/codegen 的早期版本?

Guru**** 2181985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/877925/compiler-earlier-versions-of-ccs-codegen

工具/软件:TI C/C++编译器

我被指示在这里发帖、看看我是否可以完成这项工作。 我正在寻找早于3.3的 CCS 版本。 具体而言、适用于 C2000平台的5.2.1之前的代码生成工具。 我怀疑我正在寻找与2.21绑定的编译器、但也可能是3.0或3.1、这是因为3.3和我正在检查的代码之间存在细微差异。 我需要这些版本来支持客户。 虽然答案似乎总是"这是我们拥有的唯一版本"或"只下载最新版本"、但这两种解决方案都不可行。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好使用内置于较新版本 CCS 中的更新功能来获取较旧的编译器。   有关详细信息、请参阅此论坛主题。  在本例中、您可以获取 C2000编译器5.2.x 版(其中一些)和5.1.6版。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 CCS 4.2执行此操作、仅在6.0.1 - 6.0.5上找到变体。 为此、您建议使用哪个版本的 CCS? 此外、当您获取早期的编译器时、它是否附带早期版本的 C 库? 早期的库与编译器同样重要。

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James Stoneburg 说:
    为此、您建议使用哪个版本的 CCS?

    我使用 CCSv9.3进行了尝试。  但我认为任何 CCSv9.x 和 CCSv8.x 都能正常工作。

    [引用 user="James Stoneburd"]当您获取早期的编译器时,它是否附带早期版本的 C 库?

    是的。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了 CCSv7x、下载的版本为5.1.6。 我仍然需要执行一些输出代码测试、但我担心5.1.6文件的版权为2011、5.2.1的版权为2009。 对5.1.6的 boot28汇编进行的简短检查没有发现它与5.2.1之间存在明显的不相同之处。 我将在下周进行更全面的分析。 如果5.1.6不可行、是否有其他可用选项?

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="James Stoneburd"]我担心5.1.6文件的版权为2011,而5.2.1的版权为2009。

    请参阅文章 编译器版本号及其含义。  重点介绍编译器版本号如何不是线性的部分。  考虑到这种背景、现在我可以说5.1.6和5.2.1版本。  虽然版本5.1.6在日历意义上较新、但在相关版本系列的启动时间方面较旧、因此其基本功能较旧。   

    [报价用户="James Stoneburd"]如果5.1.6不可行,是否有其他可用选项?

    就公开下载而言、5.1.6版是最早的版本。  我可以私下给您发送一个旧版本。

    谢谢、此致、

    乔治