This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:离线将已安装的 SDK 添加到 Resource Explore

Guru**** 2131060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/900263/ccs-ccstudio-add-installed-sdk-to-resource-explore-offline

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好、香榭丽舍

         我在 c:\ti 路径上安装了 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78、而 CCS 10资源 Explore 离线无法检测到此 SDK、是否有任何 guider 需要解决该 SDK?

         非常感谢!

                简

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jane:

    在"CCS Preferences"对话框(Windows -> Preferences)中、是否可以转到产品发现部分并按"Refresh"按钮? 安装所有新检测到的项目并重新启动 CCS。 这将有助于解决该问题。 请注意、虽然 SDK 本身可能不会出现在新检测到的项目列表中、但 CCS 会发现它。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

            问题得到解决,谢谢!

                    简