This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352R:TI RTOS Memory_alloc 最终出现在自旋环路中

Guru**** 2345550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/889727/ccs-cc1352r-ti-rtos-memory_alloc-ends-up-in-the-spin-loop

器件型号:CC1352R

工具/软件:Code Composer Studio

根据以下跟踪结果、我在 Memory_alloc 的 SPIn 循环中结束:

我在文档中看不到关于 Memory_alloc 可以在自旋环路中结束的任何内容。 我是从普通的 malloc 调用它。

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    根据跟踪结果、我觉得在 malloc 期间会遇到一些错误(或异常)。 是否尝试使用 ROV (运行时对象查看器)来查看是否存在 Hwi 异常和/或对错误块进行解码(这是调试此类问题的典型第一步)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 M-W

    我在 ROV 中查看过。 没有 Hwi 异常。 我没有查看任何错误块、因为我正在使用 malloc。 是否有任何有关如何将错误块与 Memory_alloc 函数一起使用的文档? 我想可以切换到这个、但查看这里的文档:

    我在自旋环路中看不到 Memory_alloc 可以结束的任何内容。 如果分配失败、我希望它只返回 NULL。 如何了解如何将错误块与 Memory_alloc 一起使用。 老实说、我之前根本没有使用过错误模块。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    您可以与我分享您的 TI-RTOS 配置文件吗? 我假设有一些实际内核配置会使您处于此状态。 我还看到您使用"Memory_alloc"调用、如果您还想在代码中具有一些可移植性、您还可以使用通用"malloc"和"free"。