This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVMK2EX:CCS:调试时遇到错误1180@0x0。

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/900496/ccs-evmk2ex-ccs-when-debugging-encountering-the-error-1180-0x0

器件型号:EVMK2EX

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

    在 Windows OS 上调试名为 DDR3_EDMA_TEST 的工程时 、我遇到了如下错误:

    C66xx_0:连接到目标时出错:(错误-1180 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包8.3.0.00003)

    小型 LCD 显示如下:

     

    我曾多次尝试断电、然后上电、这是相同的。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路板看起来与我的 SW1配置相同、因此我的怀疑可能会落入代码或电路板出错的位置。  

    我的板上显示的内容与您的板上显示的内容非常不同。  

    e2e.ti.com/.../20200427_5F00_161915.mp4

    由于我找不到有关该特定状态的大量信息、我将不得不咨询器件专家、看看他们是否有任何其他见解、了解当引导程序停留在该特定步骤时应查找什么。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suafie、

    这是您第一次连接到电路板并发现问题吗? 如果这是您第一次尝试连接、您能否将 DIP 开关设置为"DSP no boot"模式、[off off off off off off]并进行尝试? 至少、您将在 LCD 上看到 DSP 没有引导。

    如果您处于 DSP 无引导模式、但仍然在复位时看到器件帮助、并且如果您在 ARM 上运行 Linux、则可能需要按照中的说明进行操作

    http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_how_to_guides.html#taking-the-c66x-out-of-reset-with-linux-running-on-the-arm-a15

    雷克斯