This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:CCS 应用程序将立即退出。

Guru**** 2931950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/900561/ccs-tms570ls1224-ccs-application-will-exit-now

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

登录于2020年4月27日15:50:43
首选安装模式:无人值守
尝试在模式下初始化安装程序
无人值守模式已成功初始化
[15:50:44]找到模式--ccs true
无法删除文件 C:/Users/BM/temp/home/username/temp/bitrock_installer.log
[15:50:45] Windows 10 0
[15:50:45] installer_command_line_arguments:--ccs true

[15:50:45] installer_command_line_arguments:-ccs true
[15:50:45]安装程序需要从临时文件夹中提取并执行文件。 C:/temp/没有正确的权限。
请使用命令行上的参数--temp 将 temp 参数设置为具有可执行权限的文件夹。
例如:C:/ti/ccs910/ccs/eclipse/downloads/ccs_update_9.1.0.00010_win64.exe --temp /home/username/temp
当我尝试打开 CCS Studio 时、您好!我遇到了此错误。 尽管该计划以前运行良好。 



安装程序需要从临时文件夹中提取并执行文件。 C:/temp/没有正确的权限。 请使用命令行上的参数--temp 将 temp 参数设置为具有可执行权限的文件夹。 例如:C:/ti/ccs910/ccs/eclipse/downloads/ccs_update_9.1.0.00010_win64.exe - temp /home/username/temp 将文件从 C:/Users/BM/temp/home/username/temp/bitrock_installer.log 复制到 C:/ti/ccs910/ccs/eclipse /***未知变量 installer_location***/ccs_9.1.0.00010.log :目标不可写 [15:50:50]删除***未知变量 eclipseprefix***/downloads/featurerepo 出错。 已在 以下位置创建调试文件:C:/Users/BM/temp/home/username/temp/bitrock_debug_8764.xml 请将其附加到任何错误报告中。 应用程序将立即退出。