This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28030:DSS:在 writeData()中输入负值

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/870286/ccs-tms320f28030-dss-input-negative-value-in-writedata

器件型号:TMS320F28030

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户使用 CCS v7.4和 DSS。

他们需要输入负值、因为他们想要更改偏移值

当他们在 writeData()中输入-1时,它将被识别为255。 是否有任何方法可以正常写入-1?

此致、

Ohhashi 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohhashi-San、

    假设它们写入一个有符号整型(16位)值、它们只需传入十六进制0xFFFF。

    writeWord (0、地址、0xFFFF)

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki-San、

    感谢您的快速响应。

    我会要求客户尝试一下。

    此致、

    Ohhashi 女士