工具/软件:Code Composer Studio
我们正在尝试在 TI DA830平台上的 ARM 和 DSP 内核之间实施 IPC 机制、我们的目标是从 ARM 读取音频数据并发送到 DSP、而 DSP 将处理数据并将数据回复到 ARM。 为此、我们将使用 TrueHD 解码器。
我们已使用 CMEM 共享存储器框架实现了此基本流水线、这在不集成任何解码器的情况下似乎可以正常工作。 但是、对于处理后的解码器、9到10个文件内核(ARM 和 DSP)是冻结的。
因此、我们尝试使用另一个解码器(DDP)实现相同的流、我们在这里遇到相同的问题。
详细信息:
ARM 正在 Linux 上运行
DSP 在 TI-RTOS 上运行
IDE - CCS 5.3
在 DSP 端、我们会得到此错误:
连接到目标时出错:(错误-1060 @ 0x0)设备未响应请求。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/ 或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
任何帮助都值得赞赏。
谢谢、
Nirupama.T.