This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2530210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/899698/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
我尝试在 CCS 中将 Protobuf 编译器作为预编译步骤运行、这是通过每次错误失败的 shell 脚本完成的。

如果在预编译步骤中、我只尝试使用"C:\msys64\mingw64"打开终端 、一切都正常、我看到终端暂时打开。
相反、如果我尝试像"${project_location}\Prebuild\compile_protobuffer.sh"中那样运行脚本、则不会发生任何情况、编译结束时会出现错误、因为未生成预期的文件。

我如何克服这个问题?

此致、
Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paolo、

    直接在 Windows 命令提示符下运行命令是否起作用? 如果它在那里失败、它也将无法从 CCS 中运行。  如果它在那里工作、则可能会指出 CCS 存在问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、如果我直接从 Windows 运行相同的脚本、它会正常工作、并且文件已生成、现在我想自动执行此步骤、让 CCS 运行该脚本。

    由于这是我第一次尝试设置预编译步骤、我想知道语法是否正确:我应该使用哪个分隔符? \或/? 是否需要""? 如果需要、如何将输入参数传递给脚本?

    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请附上以下内容供我们审阅:

    1) 1)屏幕截图或保存的在命令窗口中运行命令的日志以及生成的输出  
    2) 2)命令在 CCS 工程预编译步骤中的显示方式的屏幕截图
    3) 3)重建 CCS 工程后生成日志(http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_build-errors.html#ccs-build-console)