This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:连接 LCD 与 TM4C123GH6PM 时出错。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/877798/ccs-tm4c123gh6pm-getting-error-while-interfacing-lcd-with-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: EnergiaTM4C123

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将16x2 LCD (JHD162A)与 TM4C123GH6PM 相连。 具有4位模式  

我正在使用 code compose studio、我有 lcd.c 和 lcd.h、main.c 文件。在构建时、我没有遇到任何错误。

我遇到了一些问题,问题如下:

当我调试代码时、LCD 显示黑盒闪烁。

硬件连接正确、因为我已经检查了电路板上的 Energia 代码、Energia 代码能够在 LCD 上正确显示字符。

在使用 code composer studio 进行检查时、我在 LCD 屏幕上看到黑框闪烁、当我检查原因后、我在互联网上显示 LCD 未正确初始化。

如何解决此问题?  

谢谢、此致  

Deoyani

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题特定于 JHD162A LCD 控制器。 很遗憾、我无法为您提供有关该部件的帮助。 有关如何进行初始化的详细信息、请与 LCD 控制器的制造商联系。 如果您对 TM4C123器件的操作有任何疑问、请创建新帖子。