This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-DRV8305EVM:使用 FCL 进行双电机控制、并在 TMS320F28379D LaunchPad 上使用 SFRA 进行性能分析

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, 2MTR-DYNO, SFRA, DRV8305, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/887279/ccs-boostxl-drv8305evm-dual-motor-control-using-fcl-and-performance-analysis-using-sfra-on-tms320f28379d-launchpad

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D2MTR-DYNOSFRADRV8305controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我购买了此捆绑包并尝试控制电机。
(LAUNCHXL-F28379D +(2) BOOSTXL-DRV8305 + 2MTR-DYNO 捆绑包)

在与标题相同的应用报告中、在 LEVEL1中、

1.从项目目录中打开\ app_headers \ FCL_SFRA_XL_DualServo-Settings.h。
2.对于每个电机的逆变器选择、请在 DRV8305或 GaN_BP 之间进行选择。
例如=>#define motor1_DRV DRV8305

我继续这样做

#define motor1_DRV GaN BP 在 EnableFlag 为1时增大 IsrTicker、为什么在 DRV8305时不增大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么软件以及哪个示例项目?

    您可以查看 MotorControlSDK 中的双轴示例、该示例可通过以下链接下载。

    http://www.ti.com/tool/c2000ware-motorcontrol-sdk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    controlSUITE v3.4.9.

    controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\fcl_SFRA\v01_00_00_00\examples

    我根据应用报告(SPRACB8A–2018年3月–2018年3月修订)继续进行操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代码中存在错误、我们已停止更新控制套件、因此无法修复。 对这些项目的支持有限。

    如果您打算调试此项目、我建议您测试与驱动程序的 SPI 通信。 在执行此操作时、您可能需要查看器件的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们没有收到您的回复、因此出于上述原因、我们假设可以关闭此主题。 如果您有任何疑问、请在30天内回复以重新打开该主题、否则您可能需要启动新主题。