This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F1611:CCS/IMPORT OLD CCS project to the nest CCS version CCS10.0.0.00010_win64 gmake:***[main.obj]错误1.

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/900217/ccs-msp430f1611-ccs-import-old-ccs-project-to-the-newest-ccs-version-ccs10-0-0-00010_win64-gmake-main-obj-error-1

器件型号:MSP430F1611

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我们在 CCS5.4.0.00091_Win32上运行了一个旧的 CCS 工程、 它正在成功编译、当我们将它导入到新的 CCS 版本  CCS10.0.0.00010_win64时、它会出现很多错误1问题、您是否可以帮助我们了解如何 解决这些错误1问题? 我的 PC 在 win10上运行、MCU 为64位。   

"c:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.0.LTS/bin/cl430 -vmsp -use_hw_mpy=16 --include_path="C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/msp430/include /Users/grace/workspace_v10/ZL7010X --include_path="C:/ti/ccsv5/ccs_base/msp430/include /ti/ccsv5/tools/compiler/msp430_4.1.5/include --include_path="C:/Users/grace/workspace_v10/ZL7010X ADK 3.1.0源代码/ZL7010XAdkSource/APPDevPlat/sw/includes"--include_path="C:ADK 3.1.0源代码/ZL7010XADC=ADC=ADC=CLK 源代码/AD703.000/Ch.include -ADC=Z7010XADK 源代码/AD7010XADC=CLK 源代码 --define=__MSP430F1611__-g --relaxed_ansi --printf_support=nofloat --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi --preproc_with_compile --preobj_dependence="Top-ZL7010XAppx10XZx 标准源代码/Zmblz_sw"/Users/grace/workspace_v10/ZL7010X 标准 Z70x 源代码/Z70MHz 源代码/Z70MHz 源代码/Z70MHz 源代码:Z70MHz
Top-ZL7010XAdk-SW-BsmMezz-Apps-Standard/subdir_rules.mk:51:目标'Top-ZL7010XAdk-SW-BsmMezz-Apps-Standard/BsmAppPortInt.obj'的配方失败
系统无法找到指定的路径。
gmake:***[TOP-ZL7010XADK-SW-BsmMezz-Apps-Standard/BsmAppPortInt.obj]错误1
构建文件:"C:/Users/grace/workspace_v10/ZL7010X ADK 3.1.0源代码/ZL7010XAdkSource/ZL7010XADK/SW/BsmMezz/Lib/CC25XXLib.c"
调用:MSP430编译器
"c:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_20.2.0.LTS/bin/cl430 -vmsp -use_hw_mpy=16 --include_path="C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/msp430/include /Users/grace/workspace_v10/ZL7010X --include_path="C:/ti/ccsv5/ccs_base/msp430/include /ti/ccsv5/tools/compiler/msp430_4.1.5/include --include_path="C:/Users/grace/workspace_v10/ZL7010X ADK 3.1.0源代码/ZL7010XAdkSource/APPDevPlat/sw/includes"--include_path="C:ADK 3.1.0源代码/ZL7010XADC=ADC=ADC=CLK 源代码/AD703.000/Ch.include -ADC=Z7010XADK 源代码/AD7010XADC=CLK 源代码 --define=__MSP430F1611__-g --relaxed_ansi --printf_support=nofloat --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi --preproc_with_compile --preobj_sup相关性="top-ZL7010XZ10XAdk_sw-zx_adms103.b/smblb -d_rink/adms-d/smblink-d_sw-z-ad103.3x-z/adms-rink-zx-z_sw.rink/adms10k/adms10k/adspru.rink-z-sw-rink-z-zb.rink-z10k/adspru.sw-mblk/adspru.sw-z-mblk/adspru.rink-z-/Users/grace/workspace_v10/ZL7010X
Top-ZL7010XADK-SW-BsmMezz-Libs/subdir_rules.mk:9:目标'Top-ZL7010XADK-SW-BsmMezz-Libs/CC25XXLib.obj'的配方失败
系统无法找到指定的路径。
Gmake:***[TOP-ZL7010XADK-SW-BsmMezz-Libs/CC25XXLib.obj]错误1

谢谢

Grace