This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H06:适用于 Windows 10的 TMDSEMU560V2STM-U 驱动程序问题

Guru**** 2949880 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/877756/ccs-66ak2h06-tmdsemu560v2stm-u-driver-issue-for-windows-10

器件型号:66AK2H06
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户面临与原始主题相同的问题。
根据该主题、有两种权变措施:
a)在 Windows10中禁用安全启动
b)更新 Blackhawk 仿真包

由于安全原因、客户无法接受 a)、因此 b)是唯一的选项。
一个问题是他们的 PC 未连接到网络、因此无法使用 CCS 在线更新功能。
CCS 版本为 v8.3。

问题:
是否可以在不更新 CCS 本身的情况下更新 Blackhawk 仿真包?
如果是、如何操作?
以下主题提到了如何从 CCS 离线程序包中提取 Blackhawk 驱动程序。
https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/709012
但是、就我在查看 CCS9.3.0.00012_win64离线安装程序时而言、
没有这样的目录“featurerepo/Cinary”或包“com.by.ccstudio.emulation.win32_root_ ”

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一郎

    因此、自9.2版以来 CCS 使用的安装程序软件发生了变化、虽然它为终端用户提供了更高的稳定性、但它删除了方便打包的.jar 格式文件、并将其替换为专有的.Pak 格式。 在这种情况下、无法使用此方法提取相同的封装。  

    另一方面、如果您在连接到互联网的主机上将 Blackhawk 更新应用于 CCSv8.x、则可以通过复制安装程序可执行文件来安装6.2.0.011版 从目录: C:\ti\ccsv8\eclipse\downloads

    请确保在 CCS 重新启动之前复制文件以安装更新。 否则、更新程序将自动删除该文件。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔