This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:C/C++

Guru**** 2769255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/877368/compiler-c-c

主题中讨论的其他器件:TMDSLCDK138OMAPL138

工具/软件:TI C/C++编译器

我在订购 TMDSLCDK138 EVM 板的过程中、但在文献中阅读该板不附带 XDS JTAG 板进行调试。 这是在目标上生成实时 DSP 代码的必备条件吗? 。 此外、我还找到 了 XDS110 JTAG 调试探针、以防必须具有该探针。  

我还想知道我需要使用哪种用户界面板(如果有),我注意到从您以前的管道视频中可以看到,该板上安装了用户界面板(但这可以追溯到2011年)。 不确定我在这里对于用户界面板有什么选择(视频上使用的板是缩放操作138?) 。

我的最后一个问题是在 Mac OS 上运行软件。 我已经安装 了 Code Composer Studio 并在其上运行良好(Mac OS Sierra v10.13.6)、  

我从文献中注意到,要运行实时 DSP 的各种调试器和软件,支持的平台是 Windows 和 Linux。 那么、TI RTOS 是否与 MAC OSX 兼容? 或者我是否必须并行安装虚拟 Linux 环境? 。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我正在订购 TMDSLCDK138 EVM 板、但在文献中阅读、该板不附带 XDS JTAG 板进行调试。 这是在目标上生成实时 DSP 代码的必备条件吗? 。 此外、我还找到 了 XDS110 JTAG 调试探针、以防必须具有该探针。  

    我还想知道我需要使用哪种用户界面板(如果有),我注意到从您以前的管道视频中可以看到,该板上安装了用户界面板(但这可以追溯到2011年)。 不确定我在这里对于用户界面板有什么选择(视频上使用的板是缩放操作138?) 。

    我的最后一个问题是在 Mac OS 上运行软件。 我已经安装 了 Code Composer Studio 并在其上运行良好(Mac OS Sierra v10.13.6)、  

    我从文献中注意到,要运行实时 DSP 的各种调试器和软件,支持的平台是 Windows 和 Linux。 那么、TI RTOS 是否与 MAC OSX 兼容? 或者我是否必须并行安装虚拟 Linux 环境? 。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    我可以回答几个问题、然后我需要与支持 OMAPL138的团队成员联系。

    Code Composer Studio 的 macOS 版本不支持 OMAPL138。  macOS 版本仅支持我们的微控制器器件、而不支持更大的处理器。  您需要在虚拟环境中运行适用于 Linux 或 Windows 的 CCS。  处理器 SDK RTOS 的类似案例。  它仅适用于 Linux 和 Windows。   http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/OMAPL138/latest/index_FDS.html

    对于调试探针、您需要考虑 XDS200或 XDS100v2。  XDS110与 OMAPL138上 ARM9的自适应时钟不兼容。  我会使用 XDS200、因为 XDS100v2的性能在使用 OMAPL138时可能不是很好。   http://www.ti.com/tool/TMDSEMU200-U

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    LCDK 不需要或没有 UI 板。 我相信您是指 LogicPD EVM、它是 EOL https://www.logicpd.com/dev_kits/zoom-omap-l138-evm/ 

    此致、
    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、以下几个链接可帮助您开始使用 LCDK:

    OMAP-L138/C6748 LCDK 硬件设置

    《LCDK 用户指南》