This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:从 S32K144EVB-Q100 API 到 TMS570LS0432的软件迁移、以控制 NXP BMS IC MC33771

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/869734/ccs-tms570ls0432-software-migration-from-s32k144evb-q100-api-to-tms570ls0432-to-control-nxp-bms-ic-mc33771

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

格林斯

我们使用由 tms57ls0432 MCU 控制的 bq76pl455aq1开发了 TI BMS。 感谢您的 E2E 论坛、我们成功开发了该产品。 展望未来、我们将使用 NXP MC33771的 BMS IC 开发另一种 BMS。 我们希望使用 TI IC TMS570ls0432对其进行控制。 我们有 S32K144EVB-Q100的示例代码。

您能不能指导我们开发用于 TI MCU 的 API、例如从 MCU 迁移到 TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS570LS0432具有2个 SPI 模块、可用于与与 MC33771通信的收发器连接。  您可以使用 HALCOGen 为您的应用生成硬件驱动程序。  HALCoGen 提供图形用户界面来配置外设、中断、时钟和其他 MCU 参数。 器件配置完毕后、您可以生成外设初始化和驱动程序代码、这些代码可导入 CCS、IAR Workbench 或 Keil uVision 中

    http://www.ti.com/tool/HALCOGEN