This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何更改工具栏图标大小?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/877393/ccs-how-can-i-change-toolbar-icon-size

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

最近、我更改了 UHD 显示器。

我可以更改字体大小、但无法更改工具栏图标大小。

很难对按钮进行链接。

您能告诉我如何更改图标大小吗?

我的 CCS 版本是 v7.2。

我还使用 V9.2

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Min-su、

    对于 macOS 上的我、CCS 将使用我在操作系统中设置的缩放设置、并调整图标和字体大小。

    我的 Windows 计算机上没有 UHD 显示器、但您可以尝试将此行添加到 ccstudio.ini 文件中、看看这是否会有所不同。

    -Dswt.autoScale=quarter

    对于 CCSv7.2、您可以转到 ccstudio.exe 的属性、查看更改此设置是否有帮助:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johns:

    感谢您的评论。

    我尝试了您的建议。 但失败了。

    但我可以使用 Windows 显示设置属性来增加一个大小的图标。