This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320LF2401A:CCSv9是否可用于为 TMS320LF2401进行构建?

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/869480/ccs-tms320lf2401a-can-ccsv9-be-used-for-building-for-a-tms320lf2401

器件型号:TMS320LF2401A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我继承了一个为 TMS320LF2401 DSP 开发的旧固件:今天我运行 CCSv9、我无法确定是否可以将此 IDE 用于此目标... 我将项目导入为"旧版 CCSv3"项目、但"项目属性"显示没有构建器... 因此它不会构建。 我去了 AppCenter... 搜索没有找到 任何有关 TMS320LF2401的内容... 请帮帮我。

谢谢、此致

Tibor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tibor、

    没有最新版本的 CCS 支持 F24x。 支持它的最后一个 CCS 版本是旧的 CCSv3.3。 您需要 CCSv3.3的特殊版本才能获得 F24x 支持。 请参阅:

    http://www.ti.com/tool/CCSTUDIO3

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,感谢你的澄清:所以不希望用我的 CCSv9来构建它....  

    我在您的回复中点击了链接,然后转至一个 URL,我可以在其中购买 CCSv3 ( TMDSCCS2000-1):我的理解是否正确,即使是今天,此 CCS 版本也不是免费的?

    谢谢

    Tibor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、F24x 的特殊版本不是免费的。 这是由编译工具的版税造成的。

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您... 2020年快乐的时光:-)

    谢谢

    Tibor