This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320VC33:Windows 7或10所需的 C 编译器

Guru**** 2551250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/877373/compiler-tms320vc33-c-compiler-needed-for-windows-7-or-10

器件型号:TMS320VC33

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我目前使用 CC 编译器版本4.10.37 (是的,非常旧!!) 编译我为 上述处理器编写的 C 代码。  我 能够在  Windows XP 下创建可执行文件。  问题:

1) 1)该旧编译器能否 在 Windows 7或 Windows 10下生成相同的可执行文件?

2)如果 没有(我怀疑)、 是否有 可用于 Windows 7或 Windows 10的更新版本?

提前感谢 您的回复。

TN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Titania Kishi"]此旧编译器是否 能够在 Windows 7或 Windows 10下生成相同的可执行文件?

    我无法在我们的存档中找到旧版本。  所以、我不能尝试它。  我非常怀疑它能在最近的 Windows 系统上工作。

    [报价用户="Titania Kishi"]如果 没有(我怀疑是这样), 是否有 可用于 Windows 7或 Windows 10的更新版本?

    C30编译器的最后一个版本是5.13版。  它可以在 Windows 10上运行。  您对此感兴趣吗?

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您乔治提供的信息以及您的快速帮助。

    您能否识别包含 C30编译器版本5.13的 CCS 版本?  我搜索了各种 CCS 下载内容、 但无法找到该确切 的编译器版本。   找到后、我想知道 这 是否仍然是免费下载...

    再次感谢、

    TN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Titania Kishi"]能否确定包含 C30编译器版本5.13的 CCS 版本?

    C30编译器不再是 CCS 的一部分。

    没有公共下载可用。  我将与您私下联系。

    谢谢、此致、

    乔治