This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377S:CCS

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/888459/compiler-tms320f28377s-ccs

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好

我使用了 ofd2000版本20.2.0LTS

实际上、我需要在 main.c 文件中声明的所有变量类型。

但是... 我无法筛选所有类型...  

CCS 编译器中是否有使用 ofd2000的选项?

如何...  

请帮帮我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不完全理解您的问题。  但以下是一些可能有用的建议。  它们涉及无法从 CCS 中访问但在命令行中访问的实用程序。   

    有关变量类型的信息仅在 DWARF 调试信息中可用。  下面是使用 ofd2000查看它的一种方法...

    % ofd2000 -g main.obj 

    也许您只需要转储文件中定义的符号。  这可以通过名称实用程序 nm2000...

    % nm2000 main.obj 

    C28x 汇编工具手册中介绍了这两种实用程序

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    我很抱歉... 我英语说得不好。  

    我实际上制作了一些程序。

    因此、我需要在 xxx.out 文件中包含所有变量类型。

    我使用了命令"ofd2000.exe -g -dwarf_display=none、dinfo、类型-obj_display=none -o -x=test.xml xxx.out"

    但我无法找到我声明的所有变量和类型。

    请帮我...  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照 您在此主题上开始的另一个主题进行操作。

    谢谢、此致、

    乔治