This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:无法创建新项目-没有器件与给定的滤波器匹配

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/877403/ccs-msp430g2553-unable-to-create-a-new-project---no-devices-match-the-given-filter

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

当我第一次尝试创建项目时、我不会看到典型的新项目菜单、而是收到一条错误消息:"No devices match the 给定的筛选器"-请参阅所附图像。

为了能够正确地继续启动新项目、我需要做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是您打开新建项目向导时的默认设置? 如果是这样、看起来 CCS 的所有器件支持都在某种程度上有所混乱。 根据您的第一条评论、听起来好像它过去正常工作、但现在不再工作了。

    此外、您使用的 CCS 确切版本是什么?

    谢谢

    Ki