This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:无法构建基于 TI- RTOS 的示例("TPC_ECHOT")

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/877245/ccs-tm4c1294ncpdt-unable-to-build-ti--rtos-based-example-tpc_echo

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我不熟悉 TM4C1294XL Launchpad、现在想构建基于 TI-RTOS 的应用。

为此、我将使用 CCS 9.2.0、TivaWare C 系列版本2.1.4.178和用于 TivaC 版本2.16的 TI-RTOS。

我关注文档 TI-RTOS 2.16 for TivaC Getting Started Guide。

但是、当我尝试根据上述文档中提到的内容导入任何代码并进行编译时、我会收到以下错误、尽管我的 XDC 工具高于3.50、


xdccfg.Program:“ti.sysbios.KNL”软件包与此构建中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该软件包的产品、或使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。  

此外、在导入代码时、它会弹出一则消息、指出该项目需要 XDC 工具版本3.32.00.06、但我没有任何安装选项、

我还尝试从 Resource Explorer 安装此 XDC 工具、但无法安装低于3.50的任何 XDC 工具。

请尽快帮助我解决此问题。

谢谢、此致

Utkarash