This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6736:如何连接新项目的"driverlib.h "库?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A, MSP430F6736, MSPDRIVERLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/877204/ccs-msp430f6736-how-to-connect-the-driverlib-h-library-for-a-new-project

器件型号:MSP430F6736
主题中讨论的其他器件: 、MSPDRIVERLIB

工具/软件:Code Composer Studio

如何连接 新项目的"driverlib.h "库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CCS 中、您是否创建了新的 DriverLib 项目? 它将自动包括可被'driverlib.h'利用的 DriverLib 源。

    这里是创建的'main.c'文件、您可以看到包含'driverlib.h'。

    #include "driverlib.h"
    
    int main (void){
    
    WDT_A_HOLD (WDT_A_base);
    
    返回(0);
    } 

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、由于您使用的是 MSP430F6736器件、因此我建议改用较新版本 MSP430F6736A。

    MSP430F67xx 和 MSP430F67xxA 器件之间的差异

    如果您在功率或电能测量应用中使用此器件、我建议查看电能测量设计中心(EMDC)和软件库。 它利用 DriverLib、您可以修改为项目生成的应用代码、同时轻松测量电压、电流、功率和能源等结果。

    MSP-EM-DESIGN-CENTER

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为快速跟进、如果您在 CCS 中看不到空 DriverLib 项目模板、请关闭 CCS、下载 MSPDriverLib、提取.zip 文件、将文件夹复制到 C:\ti 或 C:\ti\MSP 文件夹中、打开 CCS、它应该会发现它。 继续并完成应重新启动 CCS 的安装。 然后、您应该能够看到 DriverLib 项目模板选项。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我没有安装 driverlib.h。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答、我按照您的说明安装了 driverlib.h 感谢大家的参与。