This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 9.3:找不到 ARM GCC 编译器工具更新到9.1.1.2019-Q4主要版本的存储库

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/888686/ccs-ccs-9-3-no-repository-found-for-arm-gcc-compiler-tools-update-to-9-2-1-2019-q4-major

工具/软件:Code Composer Studio

尝试在 CCS 上将 ARM GCC 编译器工具更新为9.1.1.2019-Q4-MAJOR 时出现类似错误  9.3.0.00012。

[引述]

收集要安装的项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature、com.ti.gcc.arm.win32、9.2.1.2019-Q4-major
未找到包含以下内容的存储库:binary、com.ti.gcc.arm.win32_root、9.2.0.1.2019-Q4-major

[/报价]

我完成了整个过程  9.3.5.更新失败,出现 No repository found 或 Connection reset 或 artifact for binary not available 错误,否则无效。

我还需要哪些其他选项来继续更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、  

    奇怪。 我只能在菜单 Help -> GCC ARM 编译器工具更新中看到6.3.1.1-2017q1的可用版本

    您在哪里获得9.2.1.2019版? 您是否应用或安装了任何更新?

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不这么做。 软件包已安装。

    实际上、CCS 会自动提示我进行更新。

    该软件包也可在 Windows >安装新软件中找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、

    我终于找到了。 似乎您从 CCS App Center 安装了 GCC、对吧? 如果是、您是否可以尝试访问该位置并查看是否可以从该位置进行更新?  

    我在 App Center 中遇到了一个有点奇怪的问题(它不允许我安装 GCC 的版本9、说它是最新的)、但在我的情况下、我能够通过清除缓存来恢复功能。  

    我将尝试查看我是否可以在这里找到其他提示来指责这一点。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的地方! 是的、我  很久以前就从 CCS App Center 安装了 GCC。

    实际上、我不再使用 CCS App Center、因此我也忘了检查这个地方。

    通过 App Center 执行更新后、将不再弹出自动更新。

    也许这是一个将所有不同的插件管理器合并为一个管理器的好机会。

    案例已关闭:感谢您的帮助!