主题中讨论的其他器件: C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
请帮帮我-我一直在下载 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK。
我下载了 CCS V10、并从中下载 了有关 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 的信息、然后单击右侧的安装按钮。
在此之后、显示有关下载 SDK 的错误、该 SDK 为"套接字挂起"。 如下图所示。
请帮助我解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
请帮帮我-我一直在下载 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK。
我下载了 CCS V10、并从中下载 了有关 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 的信息、然后单击右侧的安装按钮。
在此之后、显示有关下载 SDK 的错误、该 SDK 为"套接字挂起"。 如下图所示。
请帮助我解决此问题。
您好、Johns、
非常感谢您的回复。
First -请找到您要求的附加 below.e2e.ti.com/.../tirex_2D00_2020_2D00_04_2D00_19.log 日志
和第二个-
下载 DIGITALPOWERSDK 时我找不到问题、但我卡在安装相同的软件上。 我处于一个无法找到问题的阶段、无论是由于软件下载不足还是缺少文件。
我已经从 TI 链接下载了 DIGITALPOWERSDK 的 zip 文件、其中说明:
以及.exe 文件。 执行此操作后、我尝试通过下载的文件在本地安装它。 安装向导将打开并完成、直至完成。 如您在这张图片中所见。
现在、当我启动 CCS v10并导入任何项目 TIDM 时、它会要求我首先安装 DIGITALPOWERSDK、当我单击安装按钮时、它会显示"挂起"错误消息。 因此、请帮我解决同样的问题。
好的、我已将日志传递给 Resource Explorer 团队、以查看正在发生的情况。 关于要求您安装 DIGITALPOWERSDK 的导入错误、我们可以查看是否可以更正。 基本而言、项目指出他们需要此产品、CCS 不知道您已安装此产品。
如果您在 CCS 中转到 Window -> Preferences、 导航到此处:
在右上角框中添加安装 SDK 的位置。 然后单击刷新、查看右下角列表中是否显示"C2000Ware_DigitalPower_SDK"。 如果显示、您可以返回并尝试导入项目。
此致、
John
谢谢你 Jeelka。
该团队查看了日志、认为名为 TI Cloud Agent 的服务可能正在发生变化、而 Resource Explorer 使用该服务。 它有自己的日志集。
请访问: /ccs/ccs_base/cloadagent/ticloutagent.bat 并将这些行添加到顶部。
设置 TI_DS_ENABLE_LOAD=1 设置 TI_DS_LOAD_OUTPUT = c:/temp/my.log REM 创建的注释将修改为 C:/temp/my_ticld.log REM 创建的 DS 日志文件将修改为 C:/temp/my.log
在上面的这个示例中、日志将位于 C:\temp\my_tempd.log。
然后重新启动 CCS、并再次尝试使用 Resource Explorer 获取 SDK。
此致、
John
请尝试在 ticloudagent.bat 文件中使用以下行。 请注意、这会将日志文件添加到 C:\ti 中。 如果您将其指向不存在的文件夹、它将不起作用(这就是为什么它会为您带来失败)。
设置 TI_DS_ENABLE_LOGIN=1
设置 TI_DS_logging_output=C:/ti/my.log
echo --args---%1 %2 %3 > C:/ti/my.log
尊敬的 James:
此外、当我尝试导入项目文件时、它显示了错误、如下图所示。
我已从 TI 网站 http://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 下载了 SDK 。
这为我提供了一个.exe 文件、我在本地安装了该文件、路径为 C:\ti\、其中包含所有 matadata 文件和更新程序。
在 CCS 中、当我想使用 CCS 中的数字 POWERSDK 时、它会要求我安装相同的软件、当我单击"安装"时、它会下载、安装、提取、然后按如下所示执行操作:
每次单击"install"时、都会在我提到的路径中下载 SDK 、并在提取之后开始安装、一段时间后会显示"removing"、然后显示错误。
此外、Johns 还要求我执行以下操作:
好的、我已将日志传递给 Resource Explorer 团队、以查看正在发生的情况。 关于要求您安装 DIGITALPOWERSDK 的导入错误、我们可以查看是否可以更正。 基本而言、项目指出他们需要此产品、CCS 不知道您已安装此产品。
如果您在 CCS 中转到 Window -> Preferences、 导航到此处:
在右上角框中添加安装 SDK 的位置。 然后单击刷新、查看右下角列表中是否显示"C2000Ware_DigitalPower_SDK"。 如果显示、您可以返回并尝试导入项目。
因此,作为对此的回应,我做到了:
我是对的吗?
但仍然出现插座挂起错误。
请告诉我应该怎么做?
尊敬的 James G:
随函附上您要求的最新日志文件。
感谢您的日志、
安装时涉及2台服务器:一台用于下载软件包、另一台用于获取元数据、以便您可以在离线时在 tirix 中查看软件包。 您似乎可以联系下载服务器、但不能联系元数据1 - 4秒后套接字会在您的上面挂起。
您是否在代理和/或 VPN 的支持下工作? 如果可能、您可以在该代理/VPN 之外尝试吗?
您还可以尝试替换位于 " \ccs\tirex4\ti-reex-core\out\lib\request.js"以及附加的文件(将其重命名为 request.js)。 我尝试更改一些可能导致套接字挂起的设置。
很遗憾听到这个消息、
遗憾的是、这将是一些跟踪和错误。 由于某种原因、您的连接会中止、但我们不知道发生这种情况的原因。
我添加了一个日志、以查看您的计算机尝试连接到的服务器。 如果您添加了附加的文件、然后使用新日志回复、我们就可以看到我们得到的结果。
"offline-metadata-manager"应该位于 C:\ti\ccs\ccs10.1.0.1\ccs\tirex4\ti-reex-core\out\cloudagent 中(将附加文件重命名为"offline-metadata-manager.js")。
"offline-product-tree"应该位于 C:\ti\ccs\ccs\ccs10.1.0.1\ccs\tirex4\ti-Rex-core\out\cloudagent\offline-metadata-internal 中(将附加文件重命名为"offline-product-tree.js")。
如果可能、我建议尝试连接到其他网络。
e2e.ti.com/.../offline_2D00_product_2D00_tree.txte2e.ti.com/.../offline_2D00_product_2D00_tree.txt
附加"脱机元数据管理器"
嘿 James、还有一个好消息和一个坏消息...
好消息是、该软件已安装在我要查找的其中一个器件中。 感谢您的善意帮助。
坏消息是,它不能为对方解决问题。
实际上、当我在我的笔记本电脑上尝试时、我们讨论了这些技巧、因为我无法安装软件 DIGITALPOWERSDK、我开始处理我拥有的另一个。 我在两台笔记本电脑中都遇到相同的错误。 最后、在您要求我为新日志替换元数据文件之后、它安装在其中一台笔记本电脑中并成功完成。 我不能说在那一点,在我做了什么更改之后,我成功地安装了软件,因为即使在替换“请求”文件之后,我也没有成功。 但是、在您要求我更改元数据文件后、我们已经完成了一些操作、并将其安装在此器件中。
我在其他笔记本电脑中尝试过、因为当您要求更改网络时、我想更改设备、所以我开始使用该设备、另一台笔记本电脑。
但是、现在我已经能够在这一个中下载了、我担心另一个问题的开始位置、因为它显示了相同的错误插座挂起。
请您能建议我并帮助我解决此问题、具体而言、请按照以下顺序解决此问题...
唯一可以实际修复它的更改是"请求"文件。 其他一些只是为了获取一些更多信息。 更改文件后是否重新启动 CCS? 只有在重新启动 CCS 后、它才会生效。
感谢您在两台不同的笔记本电脑上试用。 由于您在两台计算机上都看到相同的问题、因此可能是网络问题。 我猜您的网络由于某种原因不喜欢"元数据"服务器的响应(因此它只是在响应上"挂起")。 这可能是出于多种原因。
注意您无需从 tirex 安装、只需使用从 TI.com 获取的安装程序即可进行安装。 我建议您现在通过这种方法安装它。
尊敬的 James:
是的,我在替换文件后重新启动了 CCS,但仍然出现错误。 在更改元数据文件并重新启动 CCS 后、安装成功。
对于另一台计算机,我没有下载并安装任何 TiCloudagent,因此我需要先安装它,还是只需替换“请求”文件,问题就会得到解决? 仅为了获取信息、两台机器都位于不同的网络和不同的位置;一台在我的位置、另一台在办公室。 此外、我尝试使用不同的 WiFi 条件、甚至移动数据。 但仍会看到相同的误差。 实际上,这就是我在这个论坛中为一个查询而编写的原因。
此外、我不理解您的最后一点、即不从 tirex 下载或安装它。 您能否详细解释一下您所说的方法。
更改元数据文件修复了它、这很有趣。 它现在是否始终如一地工作?
在另一台计算机上、如果您安装了 CCS、我指向的所有文件都应该已经在那里。 您只需将其替换为我在之前评论中发布的内容。
您的最终目标是从软件包中导入项目吗? 如果是、您可以从 https://www.ti.com/licreg/productdownload.tsp?toPerform=productDownload&location=https%3A%2F%2Fdownloads.ti.com%2Fdownloads%2FC2000%2Fc2000_apps_public_sw%2Fc2000ware_sdk%2Fd 之前的链接安装它。 您不需要在 CCS 中使用安装按钮、这只是为了方便起见、从该链接下载也将起作用。
您好、JamesG、
很抱歉回复晚了... 但我在不同的机器上尝试查看有关下载软件 DIGITALPOWERSDK 的模式。
我很高兴与您分享、我成功地下载并始终正确使用软件。 但我观察到一个序列、即当计算机连接到 WiFi 时、下载肯定会失败、无论您做什么、但一旦我将移动热点互联网连接到软件进行下载和安装、下载就会成功完成。
不管怎样、我现在都可以使用该软件、因此我成功地实现了我的目标。
非常感谢您为我实现目标而提供的帮助和持续努力。 非常感谢。
谢谢
此致、