This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3040:多链路调试探针

Guru**** 1805880 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3040, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/889084/ccs-ucd3040-multilink-debug-probe

器件型号:UCD3040
主题中讨论的其他器件:UCD3138UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想知道 PE Micro 的"多链路调试探针"编程器是否仍可用于在最新的 CCS 中刷写和调试 UCD3040器件? 它以前在 CCS v3.3中用于对 UCD3138器件进行编程。

此致、

Herbert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herbert、

    CCS 不支持 UCD3040器件。  UCD3138是。  

    查看 PE Micro 站点、我看不到任何有关 CCS 支持的信息。  许多年前、我们为一些器件提供了特殊的 CCSv3.x 版本。  可能支持 PE Micro 探针的传感器。  较新的 CCS 版本没有。

    对于将 CCS 与 UCD3138配合使用、我建议使用 XDS110或 XDS100v2。  XDS110是一种更新的设计。  您可能需要将 JTAG 时钟降至1MHz。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    根据"slua654.pdf"对 UCD3040器件进行系统内编程时仍使用 CCS v3.3 (见第8页):"A)使用 Code Composer Studio V3.3编译*。c 源文件并获取*。x0文件"。

    如果无法使用 CCS、应使用什么程序对 UCD3040器件进行编程和调试? FlashRunner FR03TX10是否附带此类调试软件?

    此致、

    Herbert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herbert、

    查看该文档、他们看起来好像使用 CCS 构建十六进制文件、然后使用另一个工具对其进行编程。  我将需要在数字电源团队中进行循环、以提供帮助。

    此致、

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、我们最常使用 USB 转 GPIO 适配器。   http://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO

    它支持使用 UCD 上的 PMBus 端口下载代码。  它还提供了一种方法来测试固件中的 PMBus 接口、并使用 PMBus 接口来监控和配置电源。  我们的更新代码、包括一些 UCD3040代码、包括内存调试器软件、该软件支持通过 PMBus 接口读取内存。  JTAG 读取存储器、但仅当您停止处理器时。   这对于电源、尤其是 PFC 而言是不方便的。   

    UCD3040是较旧的器件、UCD3138系列是较新的一代。  它提供了更多功能、我们还积极支持 Uniflash 和它上面较新的 JTAG 接口。